This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:GTC、RTC 和本地时间之间有何差异?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453607/tda4ven-q1-what-are-the-differences-between-gtc-rtc-and-local-time

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

在 TRM 手册中、我可以看到 GTC 和 RTC 的说明。 在 app_timer_rtos.c 文件中、我找到一个名为 appLogGetLocalTimeInUsec 的函数。 我想知道 GTC、RTC 和本地时间之间的区别。

另外、我可以问哪些情况更适合使用 GTC、RTC 和本地时间吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xie JC:

    什么是本地时间? 我看不到任何与当地时间有关的东西。。。  

    在视觉应用中、我们仅将 GTC 用于所有性能评测目的。  

    可以是在所有 R5F 上使用的 DMTimer。 这是因为每个 RTOS 都需要一个计时器来获取计时器节拍。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    本地 time 函数的具体实现是调用以下函数 ClockP_getTimeUsec。

    此外、在哪些情况下将使用 RTC 时间?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、jc

    此函数使用分配给 RTOS 的本地 dmtimer。  

    我认为 TDA4中没有任何 RTC 模块。

    此致、

    Brijesh