This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:如何使 csirx 支持 RGB888格式的图像

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453099/tda4vm-q1-how-to-make-csirx-support-rgb888-format-images

器件型号:TDA4VM-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI、主页

SDK 版本:tda4vm 0804.

csirx 我们需要使用 RGB888格式的图像,当运行我们的演示时,我们会收到以下错误。

Vx_image 使用"vx_DF_IMAGE_RGB"格式创建。

此致、

JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 xei jc:

    CSIRX 不支持 RGB 紧凑格式输出、因此您可以 尝试使用 RGBx (VX_DF_IMAGE_RGBX)代替 RGB 输出吗?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh;

    但是、前端解串器的输出图像格式为 RGB888。 是否需要修改 csirx 的驱动程序配置?

    此致、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    是的、在 MIPI 线上、格式将是 RGB888、但当它写入存储器时、格式将为 RGBx、如下所示。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh;

    好的、这可以工作、但存在一个问题。 captute 图像创建格式使用"vx_DF_IMAGE_RGBX"或"TIVX_DF_IMAGE_BGRX"、最终图像为 bgrx。 由于我的前端输出为 RGB888、我希望从捕获的图像为 RGBX。

    此致、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    捕获将以我之前显示的格式输出。 CSIRX 无法更改此输出格式。

    此致、

    Brijesh

x 出现错误。请重试或与管理员联系。