This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:无法接收任何 GPTP 数据包

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453576/sk-tda4vm-unable-to-receive-any-gptp-packets

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

目前、在 SK-TDA4VM 电路板上、我们遇到了以太网接口无法接收 GPTP 协议消息的间歇性问题。 使用 tcpdump 并在网络接口上启用混杂模式允许再次接收消息。 但是、一旦禁用混杂模式、就无法接收报文。

断开并重新连接以太网电缆不能解决问题、而是使用ifconfig eth down/up重新初始化驱动程序恢复功能。

我们使用的 SDK 版本是 Linux 09.02.00.05、早期 SDK 版本也会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDAVM-SK 可通过 SDK 的原生 Linux 驱动程序实现 MCU CPSW2G 连接。

    您能否在问题之前和观察问题之后转储 ALE 条目。
    # switch-config --ndev $if_name -d
    其中$if_name 是接口名称、如 eth0。

    此外、请共享 Linux 内核日志。

    此致、
    Sudheer