请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6655 工具与软件:
大家好!
我在使用 Code Composer Studio (CCS) fopen 时遇到了函数在执行期间挂起的问题。
当我运行代码时、 fopen 函数似乎会无限期挂起。 此外、执行显示为 Suspended、结束于 __CSL_intcIsrNMI: CALLDISP 1。
下面是我的代码的简化版本:
#include <stdio.h>
int main() {
FILE *file = fopen("example.dat", "rb");
if (file == NULL) {
perror("Unable to open file!");
return 1;
}
// Additional code here...
fclose(file);
return 0;
}
我也看到 printf 和 fgets 函数存在类似的问题。

设置:
- CCS 版本: 9.3.0.00012
- 目标器件: TMS320C6655
- 主机操作系统:Windows 10
是否有人遇到类似问题或对可能导致此行为的原因有任何建议?
非常感谢您的任何帮助!
谢谢!
Rahul