This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:如何配置 RS485的 DTS 以启用流控制?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453098/am67-how-to-configure-dts-of-rs485-to-enable-flow-control

器件型号:AM67
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

你(们)好  

客户正在基于 AM67实施硬件流控制。

此处它们使用 UART1 UART2 UART3 UART4 UART5 UART6。

对于 UART1和 UART2、它们使用 UART_RTS 引脚。 而对于其他 UART、则使用通用 GPIO。

UART1-UART2

UART3 - UART6

这里是他们的 DTS 文件、您能帮我们检查一下三点吗?

e2e.ti.com/.../k3_2D00_j722s_2D00_ecu1270.dts

1.如果需要实现流控制、则  RTS-GPIO 需要 UART_RTS 引脚吗? 通用 GPIO 是否可用作 UART3 - UART6的 RTS-GPIO?

2.对于 UART1和 UART2、DTS 配置是否正确?

3. SDK 中的软件流控制是否准备好了、或者只是硬件流控制?

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、

    根据另一线程的响应、"软件流控制"可能不起作用。 结束本主题帖。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy

    这是硬件流控制解决方案。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun,

    我会求助于硬件专家、以对 SoC 中默认没有引脚的其他 UART 进行流控制。

    [quote userid="531957" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453098/am67-how-to-configure-dts-of-rs485-to-enable-flow-control SDK"中的软件流控制准备好了还是只是硬件流控制?

    硬件流控制。  

    [quote userid="531957" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453098/am67-how-to-configure-dts-of-rs485-to-enable-flow-control UART1和 UART2、DTS 配置是否正确?

    可以使用 SysConfig 工具来实现。  

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthy

    我帮助客户解决了这个问题、谢谢。

    关闭它。

    此致

    Zekun