This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U-Q1

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453514/dra821u-q1-dra821u-q1

器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821

工具与软件:

您好!

您能否为 DRA821U2-Q1的每个电源轨提供目标阻抗(ZT)?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到4个负载电流超过1A 的电源轨的 DRA821阻抗目标。  

    TI 不指定消耗小于1A 电流的电源轨上的阻抗目标(ZT)、因为 ZT 主要是为了确保负载阶跃引起的瞬态噪声不会停止或影响 SoC 处理。  所有消耗的电流小于1A 的电源轨都应按照符合 IPC-2221的良好 PCB 设计实践和满足压降或允许温升要求的最佳实践进行布线和尺寸。

     

    e2e.ti.com/.../J7200-PCB-PI-Rcmd-Targets-v0.2.pdf