This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:使用闪存工具进行刷写后、无法从 AM3505 NAND 闪存运行固件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451767/am3505-fw-could-not-run-from-am3505-nand-flash-after-flashing-by-flash-tools

器件型号:AM3505

工具与软件:

您好!

最近、我们使用闪存工具 v1.6将固件下载到 nAND 闪存中。 我们使用默认配置文件 AM35xx (Micron)。 NAND 的大小为128MX16B (MX30UF1G16AC)和 RAM 2Gb (2x1GB DDR2 SDRAM)。 闪存工具提示它编程成功、但 xloader 没有运行。 没有来自串行端口的打印信息。  

闪存工具中的擦除日志可以显示正确的 NAND 类型。  

有人能知道这个问题并在这个问题上帮助我们吗?  或者、如果 Windows 平台中有任何其他编程解决方案、请与我分享。  

这是一个紧急情况。  

谢谢!  

功能   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wit、

    遗憾的是、我们无法再为 AM35x 提供硬件或软件设计支持、该器件非常旧、以至于我团队中的任何人都不再具有任何有关硬件或软件的经验。

    请随时搜索 e2e 论坛、查看以前的客户是否遇到过相同的挑战。 有多种方法做它,但我通常开始与谷歌网站搜索这样:
    站点:e2e.ti.com AM3505闪存工具

    (搜索 AM35x 系列中的其他器件型号也可能是个好主意)

    下面是另一位客户、目前正在研究 AM35x 的闪存。 也许你们都可以互相帮助:
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452091/am3505-programming-nand-flash 

    此致、

    Nick