主题中讨论的其他器件:TPS65219
工具与软件:
您好!
对于连接到 TPS6521902 MODE/STBY 的 PMIC_LPM_EN0信号、我的客户有以下问题。
请回答这些问题。
Q1)客户了解到、当 AM62x 进入低功耗模式时、PMIC_LPM_EN0变为低电平、然后信号在唤醒时变为高电平。
AM62x 有一些低功耗模式。 信号在哪种低功耗模式下使用?
Q2)客户希望知道切换信号时的确切顺序。
您是否有波形和状态转换图等?
Q3)如何在 Linux SDK 中配置信号?
例如、我们可以将该信号配置为不用于 DEEPSLEEP 吗?
Q4)我们是否可以使用 GPIO 来代替 PMIC_LPM_EN0?
如果是、何时应将信号驱动为低电平和高电平?
Q5)客户需要一份详细介绍 PMIC_LPM_EN0功能的文档。
谢谢。此致、
田代浩一郎