请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具与软件:
您好!
我是一名使用 AM62A MPU 的开发人员、在尝试修改 MCU R5F 的固件时会遇到困难。
目前、我已经验证当通过 CCS 以调试模式执行固件时、固件可以正常工作。 但是、当我am62a-mcu-r5fls -al /lib/firmware在 Linux 中使用命令检查符号链接时、我发现固件更改未得到反映。
我想索取有关如何在释放模式(而不是调试模式)下修改和运行 MCU R5F 固件的详细指南。
谢谢你。