This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何使用 netdev 配置 PCIe

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453131/tda4vm-how-to-config-the-pcie-with-netdev

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们可以将 PCIe 配置为虚拟 netdev、 如下所示 : git.kernel.org/.../pci-epf-vntb.c

*+--- + +-------------------------------------------------------- +
*| | | |
*+----- + | +--------------- +
*| NTB | | | NTB |
*| netdev | | | netdev |
*+----- + | +--------------- +
*| NTB | | | NTB |
*|传输| | |传输 |
*+----- + | +--------------- +
*| | | | |
*| PCI NTB | | | |
*| EPF | | | |
*|驱动程序| | | PCI 虚拟|
*| | +--------------- + | NTB 驱动程序|
*| | | PCI EP NTB|<--- || |
*| | FN 驱动器| | |
*+----- + +--------------- + +--------------- +
*| | | | | |
*| PCI 总线|<--- >>| PCI EP 总线| |虚拟 PCI |
*| | PCI | | | 命令启动 |
*+----- + +--------------- +----- +--------------- +
* PCIe 根端口 PCI EP 

如果可以、我们可以将此函数移至 R52内核中的 FreeRTOS 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yajun:

    如果没问题、我们可以将此函数移至 R52内核中的 FreeRTOS 吗?

    TI 仅支持用于 TDA4VM 的 PCIe Linux 驱动程序、因此我们不支持该驱动程序。

    此致、

    Takuma