主题中讨论的其他器件:DP83867IR
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们的器件使用 AM62P52 SOC 和 DP83867IR PHY。
目前、在对网络端口进行压力测试期间(使用另一个器件持续 ping 通我们的器件)、调试控制台上偶尔会出现以下消息:
[ 8342.335374] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: Link is Down [ 8342.360058] audit: type=1334 audit(1709344099.236:25): prog-id=23 op=LOAD [ 8342.366936] audit: type=1334 audit(1709344099.248:26): prog-id=24 op=LOAD [ 8342.373771] audit: type=1334 audit(1709344099.252:27): prog-id=25 op=LOAD ping: sendto: Network is unreachable root@am62pxx-ghmi:~# [ 8343.359342] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off [ 8345.407383] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: Link is Down [ 8346.431203] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off [ 8374.078953] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: Link is Down [ 8375.103622] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off [ 8405.208808] audit: type=1334 audit(1709344162.088:28): prog-id=25 op=UNLOAD [ 8405.215825] audit: type=1334 audit(1709344162.088:29): prog-id=24 op=UNLOAD [ 8405.222810] audit: type=1334 audit(1709344162.088:30): prog-id=23 op=UNLOAD
我们使用 TI SDK10、硬件设计基于 EVM。 但是、EVM 上不会发生此问题。
我不知道如何调试。
如果有人知道、我会非常感谢您指导我们如何调试该问题。
谢谢!