This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623备份 USB-DFU 引导在主 NAND 引导配置下不起作用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623, SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454464/am623-am623-backup-usb-dfu-booting-not-working-with-primary-nand-boot-configuration

器件型号:AM623
Thread 中讨论的其他器件: SK-AM62-LP

工具与软件:

您好!

我使用的是基于 AM623的定制电路板 、它使用 GPMC NAND 作为主引导介质、并使用 USB 作为备用引导介质。   

在引导模式引脚配置中、我们将主引导器件设置为 GPMC-NAND、将 备用器件设置为 USB-DFU。  我们的计划是从 USB-DFU 进行初始引导(加载并运行"USB-DFU" tiboot3、tispl、u-boot)并 设置 NAND 闪存(通过加载 nand 支持的 tiboot3、tispl、u-boot 和写入到 NAND 闪存)。

我们通过更改原理图中的电阻器(GPMC-NAND 作为主引导介质、USB-DFU 用作辅助引导介质)使用了以下引脚配置

B0:1

B1:1.

B2:0

B3:1

B4:1

B5:0

B6:1.

B7:0

B8:0

B9:0

B10:1.

B11:0

B12:0

B13:0

B14:0

B15:0

但我们面临的问题是、USB-DFU 在尝试初始引导( sudo dfu-util -l  显示无可用器件)

但是、如果我将主引导介质配置为 EMMC、将次级引导介质配置为 USB-DFU、则相同的设置也可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择 GPMC-NAND (主要)+ USB-DFU (备份)时、BOOTMODE[15:0]=0x045B 正确。
    我已验证"dfu-util -l"在 GPMC-NAND 为空时、能够与 TI SK-AM62-LP 板上的 BOOTMODE[15:0]=0x045B 配合使用。
    我们是否已在您的电路板上检查 BOOTMODE[15:0]?
    如果您有 JTAG 访问权限、则可以读取 bootmode[15:0]@0x43000030。
    此致!
    -hong