This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:SysConfig 中的"device"和"package"有时会自动修改

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454181/ccstudio-device-and-package-in-sysconfig-will-be-modified-automatically-sometimes

器件型号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DSysConfig

工具与软件:

尊敬的 Champs:

客户正在使用 TMS320F28388D。

当 F28388D 配置为使用 SysConfig 时、器件 和客户有时会自动更改、客户应采取哪些措施来避免此情况的发生?  有几位客户的工程师遇到同样的问题。

有时、封装会从337引脚变为176引脚。
有时、CCS 启动器件会从28388D 更改为28384D。

我建议客户将 SysConfig 生成的文件单独复制到自己的工程中、但 CCS 将在编译后报告错误。 我们是否有关于将 SysConfig 生成的文件复制到工程中的指南? 我需要补充什么吗?

谢谢!

 

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:  

    您能否说明所使用的 CCS 版本? 此外、SDK 版本和客户项目是否基于 SDK 中的示例?  

    此外、如果您能够更详细地描述重现问题的客户操作。

    在 CCS 中使用工程时、器件信息将在 CCS 中的工程编译期间提供给 SysConfig 命令行。 在 SyConfig 文件中设置的值与在 CCS 工程中设置的值之间、器件设置是否存在差异?  

    Martin