This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:J721S2/AM68A 中的 CPTS 实例数

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A, AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448196/am68a-number-of-cpts-instances-in-j721s2-am68a

器件型号:AM68A
主题中讨论的其他器件: AM68

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否提供一个表格、AM68A 器件上有多少个 CPTS 实例可供使用、就像 AM64中的情况一样?

多少 CPTS 为 PCIe, NAVSS , CPSW,以太网,通用 MCU 域,通用主域 和其他...

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM68中有4个 CPTS 模块实例。

    与 AM64相同、但 AM68有2个 CPSW2G 实例。
    1. NAVSS CPTS
    2. PCIe
    3. CPSW2G 主域
    CPSW2G MCU 域

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    感谢您的反馈、但在 TRM 中、1个 MCU 和6个主域 CPTS = 7、这是错误吗?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供反馈、但在 TRM 中却说1个 MCU 和6个主域 CPTS = 7、这是错误吗?

    是的、AM68中只有4个 CPTS 实例。
    让我再次向我们的硬件团队确认这一点。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在内部向 IP 团队确认、如上所述、AM68只有4个 CPTS 实例。
    将校正 TRM。

    此致、
    Sudheer