This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:如何在 CCS7中重新安装 USB560v2驱动程序

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453202/tms320c6747-how-to-reinstall-the-usb560v2-driver-in-ccs7

器件型号:TMS320C6747

工具与软件:

你(们)好

TI。

我尝试将 CCS7与 USB560v2一起使用、但无法正常工作。
Windows 设备管理器中将显示以下注释:
"无法验证此设备所需的驱动程序的数字签名。 最近对硬件或软件所做的更改可能安装了签名不当或损坏的文件、或者可能是来源未知的恶意软件。 (代码52)"

我对 CCS7环境设置有一些疑问、因此我卸载了 CCS7和其他库并重新构建了它们。
我使用卸载程序进行卸载、但\TI 下的文件夹中仍然存在各种库文件、因此我手动将其删除。

在卸载之前、我可以使用 USB560v2、因此我认为某些文件在卸载过程中会损坏。

请告诉我是否有办法重新安装 USB560v2驱动程序并使其可用。

该帖子的内容已通过 Google 的翻译网站从日语翻译成英语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在使用的 Windows 版本是什么? 560v2调试探针的供应商是什么?

    另请注意、CCS7非常旧、不受支持。 如果可能、我建议更新 CCS 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我使用的是 Windows 10。 USB560v2调试探针来自 EWA Technologies (Blackhark 系列)。

    我知道版本是旧的、但我错过了升级的时机。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 Windows 10。 USB560v2调试探针来自 EWA Technologies、一款 Blackdark 系列。[/QUOT]

    问题很可能是用于 Blackhawk 的驱动程序非常旧、并且 Windows 10中的各种安全更新导致了此消息。

    您可以尝试更新 Blackhawk 驱动程序以了解这是否有帮助(使用 CCS 更新管理器)。 由于所使用的 CCS 版本较旧、驱动程序的更新量可能受限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    按照您之前在另一个线程中的响应、我再次尝试从安装程序安装 Blackhark 驱动程序、问题解决了、USB560v2调试探针能够正常运行。

    e2e.ti.com/.../ccs-tms320f28069m-how-to-install-driver-for-blackhawk-usb560v2


    原因不清楚、但在初始安装过程中可能出现了一些不稳定。

    顺便说一下、我正在使用的 PC 驱动器是 SSD、因此文件信息可能已损坏。

    在任何情况下,感谢您到目前为止的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到重新安装驱动程序有助于解决此问题。 是的,它可能只是一些错误的驱动程序安装导致一些不稳定。

    感谢您的更新。