工具与软件:
他、TI 的专家、
我们使用的是 TDA4VM-Q1、SDK 版本是"ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_06_01_02"。
我们在"CPSW9g 本机以太网"模式下使用4端口以太网、ip4地址设置为静态、功能正常、但最近我们发现了一个问题:我们将设备插入以太网端口、它工作正常、但当我拔出以太网电缆时、IPv4地址将消失、、重新连接电缆时 IPv4地址不会显示。
您能帮助我们分析原因吗、谢谢。
器件插入 eth1端口、接通电路板电源、eth1具有 ip4地址。

拔出器件、ip4地址消失。

我们使用以下方法设置 IP 地址:
1、在 tda4系统引导时、在启动脚本中使用 ifconfig eth1 192.168.21.100
2、修改/eth/network/interfaces 中的 eth1 ip4地址
自动 eth1
iface eth1 inet static
地址192.168.21.100
网络掩码255.255.255.0