This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:GPU 图像输入格式确认

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444978/tda4vm-gpu-image-input-format-confirmation

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、
请帮助我确认以下 GPU 图像输入格式问题

1.对于 TDA4 VM、SDK8.4、Linux 系统、我们在 TI 代码中发现、当 GPU 加载摄像头图像时、似乎支持三种输入格式:UYVY、YUYV 和 NV12


但在我们的实际验证中,我们发现只有 YUYV 和 NV12是可以的,UYVY 不工作,为什么?


2.现在我们有另外一个项目需要使用 TDA4 VEN、也就是 Linux 系统 当 GPU 加载摄像头图像时、是否也会出现此问题(不支持 UYVY)? 我看到内部的代码与 VM 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    您可以检查以上问题吗? 我们有另一 位客户在寻求 GPU 中的 YUV22支持、您能否了解此功能?  

    此致、

    Brijesh