This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:精确引导时间测量

Guru**** 2546150 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453628/tda4vm-precise-boot-time-measurement

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 专家

我希望准确测量从加电到 SBL、再到应用程序启动的时间。 我该怎么做?

我指的是这个链接: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1396841/tda4vm-sbl-boot-time-measurement

但我不太明白如何测试它。

MCU_PROZ_OUT 至 MCU_RESETSTATz、需要0.63ms。 如何测试它?  

ROM:从 OSPI 加载 INIT + SBL 需要12.36ms。 如何测试它?


?有任何文档 我可以在 tda4vm 电路板上使用哪个测试点?

祝你一切顺利
伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在我有一个测试,但数据与官方数据不同,有很大的差异:

    RESET 引脚:



    测试结果:


    从 Reset 到 sbl_main.c 中的 Frist 行代码、这需要54ms。  
    这显然是异常的。 是否可以减少复位信号到达 SBL 代码第一行所需的时间?

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="555442" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453628/tda4vm-precise-boot-time-measurement |MCU_PROZ_OUT 至 MCU_RESETSTATz 需要0.63ms。 如何测试它?  
    [报价]

    请参阅以下步骤。请告诉我们这是否有帮助。

    ******************************Boot Performance test procedure************************
    step 1:
    
    Build sbl_boot_perf_cust_img_mcu1_0_release.tiimage by using the following command.
    
        make BOARD=<board_name> sbl_boot_perf_cust_img  -sj
        you can find the image in <pdk install path>/pdk/packages/ti/boot/sbl/binary/<board_name>/cust/bin/
        
    
    step 2:
    
    Build sbl_baremetal_boot_perf_<board_name>_mcu1_0TestApp_release.appimage by using the following command
    
        make BOARD=<board_name> CORE=mcu1_0 sbl_boot_perf_test -sj
        you can find the image in <pdk install path>/pdk/packages/ti/boot/sbl/example/k3MulticoreApp/binary/<soc_name>/
    
    step 3:
    
    Change the boot switch settings to UART bootmode.
       
    step 4:
    
    Flash uart flash programmer (below commands are suitable for linux PC)
    
    sudo <path to uniflash tool>/uniflash_8.0.0/dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB* -f <path to uniflash tool>/uniflash_8.0.0/processors/FlashWriter/<board_name>/uart_<board_name>_flash_programmer_release.tiimage -i 0
    
    example:
     sudo ./dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB1 -f  <path to uniflash tool>/uniflash_8.7.0/processors/FlashWriter/j721e_evm/uart_j721e_evm_flash_programmer_release.tiimage -i 0
     
    step 5:
    
    Flash sbl_boot_perf_cust_img_mcu1_0_release.tiimage at 0x0
    
    sudo <path to uniflash tool>/uniflash_8.0.0/dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB* -f <pdk install path>/pdk/packages/ti/boot/sbl/binary/<board_name>/cust/bin/sbl_boot_perf_cust_img_mcu1_0_release.tiimage -d 3 -o 0
     
     example:
    sudo ./dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB1 -f <pdk>/packages/ti/boot/sbl/binary/j721e_evm/cust/bin/sbl_boot_perf_cust_img_mcu1_0_release.tiimage -d 3 -o 0
    
    
    step 6:
    
    Flash tifs.bin at 0x80000
    
        for j721e : sudo <path to uniflash tool>/uniflash_8.0.0/dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB* -f <pdk install path>/pdk/packages/ti/drv/sciclient/soc/V1/tifs.bin -d 3 -o 80000
     
    example:
    sudo ./dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB1 -f <pdk>/packages/ti/drv/sciclient/soc/V1/tifs.bin -d 3 -o 0x80000
        
    step 7:
    
    Flash sbl_baremetal_boot_perf_<board_name>_mcu1_0TestApp_release.appimage at 0x100000
    
        sudo  <path to uniflash tool>/uniflash_8.0.0/dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB* -f <pdk install path>/pdk/packages/ti/boot/sbl/example/k3MulticoreApp/binary/<SOC>/sbl_baremetal_boot_perf_test_<board_name>_mcu1_0TestApp_release.appimage -d 3 -o 100000
        
    example:
    sudo ./dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB1 -f <pdk>/packages/ti/boot/sbl/example/k3MulticoreApp/binary/j721e/sbl_baremetal_boot_perf_j721e_evm_mcu1_0TestApp_release.appimage -d 3 -o 0x100000
        
    step 8:
    
    Flash NOR spi pattern
    
        for j721e : sudo <path to uniflash tool>/uniflash_8.0.0/dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB* -f <pdk install path>/pdk/packages/ti/board/src/flash/nor/ospi/nor_spi_patterns.bin -d 3 -o 3FE0000
        
     example:   
     sudo ./dslite.sh --mode processors -c /dev/ttyUSB1 -f <pdk>/packages/ti/board/src/flash/nor/ospi/nor_spi_patterns.bin -d 3 -o 3FE0000
            
     
     step 9:
     
    /dev/ttyUSB* will be the second instance of MCU uart.
    
    
    step 10:
    
    Change the boot switch settings to OSPI boot.
    
    step 11:
    
    Power ON the board
    
    step 12:
    If you get some logs and All tests passed at the end on MCU uart then you can mark this test as passed.
    
    
    step 13:
    PASS string : Boot Performance test has passed

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karthik

    该过程。37.55ms μ s

    但实际上、我需要通过在 EVM 板上拉取 IO 来进行测试。 有什么办法可以做到这一点吗?

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik

    tda4vm EVM 板上的哪个测试点为 MCU_PROZ_OUT?
    tda4vm EMV 上的哪个测试点是 MCU_RESETSTATz ?
    我将使用  示波器并自行测试。

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    TI 专家能否 提供一些建议、以便 能够通过示波器准确测量从加电到 SBL 的启动时间?

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 专家能否 提供一些建议( 可以使用示波器准确测量从加电到 SBL 的启动时间)?
    [报价]

    我会更仔细地研究并回复您。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik

    我将更深入地研究这一问题并回复您。

    谢谢

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  EASON:

    tda4vm EVM 板上的哪个测试点是 MCU_PROZ_OUT?
    tda4vm EMV 上的哪个测试点是 MCU_RESETSTATz ?[/QUOT]

    请参阅以下 TI EVM 测试点。

    MCU_RESETSTATz  ----- TP116
    
    MCU_PORZ_OUT    ----- TP117

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik

    [报价用户 id="609417" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453628/tda4vm-precise-boot-time-measurement/5578922 #5578922"]

    请参阅以下 TI EVM 测试点。

    全屏
    1.
    2.
    3.
    MCU_RESETSTATz -- TP116
    MCU_PORZ_OUT -- TP117
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    此致、

    [报价]

    好、谢谢

    祝你一切顺利
    伊森