工具与软件:
大家好、TI 专家:
SDK 版本:
Linux SDK :08.04.00.11.
RTOS SDK 中 : 08.04.00.06
我们生产了超过10000个电路板、但有2个电路板无法启动。
电路板1:
Board1 DDR 初始化正常、但卡在将数据复制到 DDR 的位置、启动失败的概率是100%
我们进行了以下调查:
1、调整 CPU 电压从600mv - 1050mv --不起作用
2.将核心电压从600mv 调节为1000mv --不起作用
3.我们在 DDR 配置下面进行更新、该配置在正常的板上是可以的(从文件名中删除.txt )、但没有帮助
板2:
电路板2卡在 bl31初始状态 、 启动失败的概率为100%
我们作为电路板1进行电压调节、但无法正常工作。
1、调整 CPU 电压从600mv - 1050mv --不起作用
2.将核心电压从600mv 调节为1000mv --不起作用
是否有任何建议可以帮助定位问题?
谢谢
Ethan