请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
我们目前正在开发自己的软件平台。 目前、我们指的是用于移植驱动程序软件的 MCU SDK 和 Linux SDK。 我目前正在调试 SA2UL 驱动程序。 目前、调试过程中我们发现、在 AES 算法处理过程中、如果为 DMA 描述符配置的数据地址(物理地址)被固定、执行将异常、无法正确返回数据。 每次执行 AES 加密或解密时、都必须重新分配新的 DMA 存储空间才能正确执行。 这是正常情况还是由于我的器件上的其他配置错误? 执行 SHA256算法时不会出现此类问题。 可以使用固定的 DMA 空间返回正确的结果。