This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:已在 UART 窗口中插入 USB 驱动器文件路径

Guru**** 2035740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453545/processor-sdk-am62p-inserted-usb-drive-file-path-in-uart-window

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P

工具与软件:

您好!

我正在尝试将文件复制到 EVM、以便通过 USB-A 插槽中插入的 USB 驱动器来刷写 eMMC。 但是我找不到文件路径来查看/传输我需要的文件。 该驱动器被板识别,但我在大多数目录中搜索,但没有看到驱动器。

我是否可以获得在驱动器上查看文件的路径? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果检测到并正确安装驱动器、则以下命令应列出驱动器的安装路径。

    Fullscreen
    1
    root@am62pxx-evm:~# df -h
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    此致、

    Prashant