This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:在引导时获取多条错误消息

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453896/tda4al-q1-getting-multiple-error-messages-while-booting

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

Linux_SDK 版本: ti-processor-sdk-linux-adas-j721s2-evm-09_02_00_05

RTOS_SDK 版本: ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05

我在启动时收到失败的消息、您能告诉我导致此问题的原因是什么以及如何解决此问题吗? 这会影响视觉应用吗?

我已经附加了引导日志。

e2e.ti.com/.../4431.boot_5F00_logs.txt

此致、

Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、这些不应影响 vision_apps。 这些日志被视为其各自的固件在 VISION_APPS 中未启用。 如果您正在使用这些内核、请随时在 vision_apps 构建标志中启用这些内核、并为其重新编译固件。

    但目前、上述日志不应影响启用了 vision_apps 的内核

    此致、

    Nikhil