请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U-Q1 工具与软件:
在 SD 卡上用于启动和 HSM 密钥编程的 TI 平台继电器上、 我们是否需要该继电器来启动和 HSM 密钥编程?
我的设计没有 SSD、我知道我们的设计中不涉及 SD 启动、没有密钥、因为我们将从一般 SoC 开始、没有安全性。
我们的启动方式
- JTAG
- USB DFU 加载、然后从 OSPI 启动
您能确认吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在 SD 卡上用于启动和 HSM 密钥编程的 TI 平台继电器上、 我们是否需要该继电器来启动和 HSM 密钥编程?
我的设计没有 SSD、我知道我们的设计中不涉及 SD 启动、没有密钥、因为我们将从一般 SoC 开始、没有安全性。
我们的启动方式
您能确认吗?
尊敬的 Max:
问题对我来说不清楚,如果问题是是否需要 SD 卡来启动器件,答案是没有 eMMC、DFU、ospi 等器件支持多种引导模式,要更好地了解支持的引导模式,请参阅应用手册。
https://www.ti.com/lit/an/spracy5/spracy5.pdf?ts = 1734495911891
此致
Diwakar
尊敬的 Max:
要烧录效率、您需要使用 Keywriter 工具、并且可以通过任何 ROM 支持的引导模式进行刷写。
而不仅限于 SD 引导模式。
参考:
此致
Diwakar