This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGL-PLAY-SBC:beagleplay:Yocto meta-ti/meta-ti-bspmachine_ess_extra_rdepdes+="kernel-image-image"是否正确配置?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441728/beagl-play-sbc-beagleplay-yocto-meta-ti-meta-ti-bsp-machine_essential_extra_rdepends-kernel-image-image-is-configured-properly

器件型号:BEAGL-PLAY-SBC

工具与软件:

尊敬的支持团队:

构建 Yocto 映像以解决游戏问题  

meta-ti/meta-ti-bsp/conf/machine/include/k3.inc

MACHINE_PRESENT_EXTRA_RDEPENDS +="kernel-image-image"  

* Solver encountered 1 problem(s):
 * Problem 1/1:
 *   - package packagegroup-core-boot-1.0-r17.beagleplay requires kernel-image-image, but none of the providers can be installed
 *   - package kernel-image-image-6.1.80+-6.1.80+git0+977c75e082-r0.beagleplay can only be installed by a direct request
 *   - conflicting requests
 * 
 * Solution 1:
 *   - install kernel-image-image-6.1.80+-6.1.80+git0+977c75e082-r0.beagleplay

 * Solution 2:
 *   - do not ask to install a package providing packagegroup-core-boot
 
 
 meta-ti/meta-ti-bsp/conf/machine/include/k3.inc
 MACHINE_ESSENTIAL_EXTRA_RDEPENDS += "kernel-image-image"

任何相关变量都需要通过供应商配方 linux-bb.org_git.bb?设置或发布在最终 rootfs 中的部署或安装

什么功能"kernel-image-image"封面?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pintu、

    你要做什么?

    您能试一下我们最新的 SDK v10.1、看看是否可以重新创建 Yocto 编译作为已知良好的起点?

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html

    此 SDK 版本支持 BeaglePlay 平台。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是以小丑的分布打造的、  

    poky/meta \
    poky/meta-poky \
    POKY/META-Yocto-BSP \
    meta-openembedded/meta-OE \
    meta-openembedded/meta-python \
    meta-openembedded/meta-networking \
    meta-arm/meta-arm-toolchain \
    meta-arm/meta-arm \
    meta-ti/meta-ti-bsp \
    meta-ti/meta-ti-extras \

    以下是元层的详细信息

    太坑人了

    提交6d1a878bbf24c66f7186b270f823fcdf82e35383 (head -> kirkstone-4.0.17、标签:Yocto-4.0.17、标签:kirkstone-4.0.17)

    meta-arm

    提交 b187fb9232ca0a6b5f8f90b4715958546fc41d73 (标题-> Yocto-4.0.3、标签:Yocto-4.0.3)
    日期:星期四 Aug 24 15:53:03 2023 +0100

    meta-ti

    提交1a4575bf209e420a477e095bf2a5113f39229906 (头-> kirkstone、Yocto/kirkstone)
    日期:10月11日(星期五) 10:07:46 2024 -0500

    我正在尝试构建自定义发行版。

    请帮助指示任何配置都可以解决此问题。 内核映像映像包提供程序是 linux-bb.org。 linux-bb.org 生成该构建需要任何配置设置或补丁?

    Pintu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不正式支持 Poky 发行版,但开发团队正在维护一些可能有助于您开始的配置,请参阅此处: https://git.ti.com/cgit/arago-project/oe-layersetup/tree/configs

    我可能会尝试 poky-master-config.txt 或 poky-scarthgap-config.txt

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MACHINE_PRESENT_EXTRA_RDEPENDS +="kernel-image-image" 负责 Image/fitImage、但由于上述故障、它不会安装在 rootfs 和 do_rootfs 失败。

    我可以看到在 build/deploy-ti/images/beagleplay 中生成的文件  

    Image -> Image--6.1.80+git0+977c75e082-r0-beagleplay-r20241126031522.bin (符号链接)

    Image-beagleplay.bin ->  Image --6.1.80+git0+977c75e082-r0-beagleplay-r20241126031522.bin (符号链接)

    图像--6.1.80+git0+977c75e082-r0-beagleplay-r20241126031522.bin

    也是 fitImage  

    fitImage、 fitImage-beagleplay.bin ->  fitImage--6.1.80+git0+977c75e082-r0-beagleplay-20241126031522.bin
    fitimage--6.1.80+git0+977c75e082-r0-beagleplay-20241126031522.bin

    fitImage-its-beagleplay ->  fitImage-its-6.1.80+git0+977c75e082-r0-beagleplay-20241126031522.its
    fitImage-its-6.1.80+git0+ 977c75e082-r0-beagleplay-20241126031522.its

    fitImage-linux.bin-beagleplay -> fitimage-linux.bin--6.1.80+git0+  977c75e082-r0-beagleplay-20241126031522.bin
    fitImage-linux.bin--6.1.80+git0+977c75e082-r0-beagleplay-20241126031522.bin

    有任何解决此问题的建议吗?

    此致、

    Pintu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pintu:

    您是否尝试过我之前指出的任何配置?

    谢谢、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andreas:

    使用 package_exclude 排除自定义发行版配置的软件包问题 。  package_exclude:删除已解决的问题。 感谢您的支持。

    此致、

    Pintu