This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5507:DVDD、CVDD 和 RESET 的断电序列。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453696/tms320vc5507-power-down-sequence-of-dvdd-cvdd-and-reset

器件型号:TMS320VC5507

工具与软件:

尊敬的支持团队:

从上一主题中、我了解到复位电压必须在 DVDD 和 CVDD 之前下降、IC 才能正确断电。 RESET 降至低于0.8V (这是确保将 RESET 读取为逻辑低电平的最大电压)与 DVDD 降至低于2.7V (这是最低工作电平)之间是否需要一个间隔?

谢谢、此致、

e2e.ti.com/.../interval.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、当 RESET 低于 V_IL 最大值(0.8V)与 DVDD 和 CVDD 可以开始斜升至低于指定的最小电平之间、没有指定的最短时间规格。

    谢谢!
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pridgen:

    感谢您的快速响应。

    此致、