主题中讨论的其他器件: AM62A7
工具与软件:
您好、TI 专家!
我们遇到了一个问题,我们不能 同时预览4台关于3M 分辨率(192020X1536) 的相机,但3台关于3M 分辨率(1920X1536)的相机同时 CAN。
我们还尝试了单预览每个相机 约3M 分辨率(1920x1536)与适当匹配的虚拟通道(启动和初始化一个一个),所有这些都是工作.
我们如何检查 MIPI CSI2状态并调整设置、以使 4台摄像机同时进行3M 分辨率(1920x1536)预览?
我们已将保留的 C7共享存储器从288MB 调整为864MB、 MIPI RX 时钟1.1 GHz、 4个关于 MIPI CSI2数据的通道。
v4l2_subdev_pad_ops 的 enable_stream 调用了并使用 g-streamer 管道设置、但视频未显示。
可使用 AM62A7-Q1定制电路板
TI SDK BSP 版本:V09_00_02
Linux 版本:6.1.80
所需总数据: 3M x RAW10 x 30fps x 4端口= 3.6Gbps
每条通道的数据加载速度:900 Mbps
每个摄像头所需的数据加载 速度:900Mbps