工具与软件:
需要一些有关其他开源 USB 小工具自动化的建议包含模块(可能需要 (+) Andreas Dannenberg 的个人资料- Andreas Dannenberg - 具有 Yocto 相关可靠性的 TI E2E 支持论坛建议)。
找到一个小工具 gt (https://github.com/linux-usb-gadgets/gt )"使用 configFS 设置 USB 小工具的 Linux 命令行工具"
我所读的是 ARM 平台的已记录的 gt:(按照 github.com/.../cross-compile)依赖关系、而不是使用小工具支持进行编译
- 在 libusbgx(GitHub - linux-usb-小 工具/libusbgx: C 库封装 Linux 内核 USB 小工具 configfs 用户空间 API 功能 ),也需要交叉编译
- 在 libconfig9上(Debian--在靶心中的 libconfig9包的详细信息)
- 在 libconfig-dev 上(GitHub - hyperrealm/libconfig:用于处理配置文件的 C/C++库)
问题:
在 gt 交叉编译文件上、它们 "假设编译是为了 armhf " -这臂架需要一个表演挡块吗?
在同一个 gt 交叉编译文件上、它们也使用 cmake --这是否意味着我还需要安装 cmake 和 make 吗?