This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452727/am625-am625

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的团队:

我想使用与 TI AM625电路板集成的背光驱动器来控制显示屏的背光。

附加 DTS 配置:

arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62x-sk-common.dtsi

	backlight {
		compatible = "pwm-backlight";
		pwms = <&epwm1 0 40000 1>; 
		brightness-levels = <0 4 8 16 32 64 128 255>;
		default-brightness-level = <255>;
		linux,default-trigger = "default-on";
		status = "okay";
	};
	
	
main_pr0_ecap0_pins_default: main-pr0-ecap0-pins-default {
		pinctrl-single,pins = <
			AM62X_IOPAD(0x01a0, PIN_OUTPUT_PULLUP, 6) /* E18 //(B20) MCASP0_ACLKX.ECAP2_IN_APWM_OUT */
		>;
	};

&epwm1 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&main_pr0_ecap0_pins_default>;
	status = "okay";
};

设备输出:

"root@am62xx-evm:/sys/class/backlight/backlight ls
actual_brightness bl_power 亮度器件 max_brightness 功率缩放子系统类型 uevent
root@am62xx-evm:/sys/class/backlight/backlight
"

目前我正在 使用以下方法控制背光:

echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
echo 40000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/period
echo 10000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/duty_cycle
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/enable

我想通过背光驱动器控制亮度等级、它具有调整亮度的必要功能。


谢谢你