This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:不支持 CCSv20文本模式

Guru**** 1952840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454547/ccstudio-ccsv20-text-mode-is-not-supported

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

您好!

我有一个运行24.04的 Ubuntu 虚拟机、当我尝试运行 CCS 20.0安装程序时、出现错误:

不支持文本模式。 请设置您的显示、然后再次运行安装程序。

但是、我在我的环境中设置了显示变量、并且在从终端启动.run 文件之前没有遇到任何问题。

在文件资源管理器中、双击运行文件不起作用、因此我认为它也不起作用。

有什么建议吗?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的显示屏和桌面设置为什么?

    [quote userid="280113" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454547/ccstudio-ccsv20-text-mode-is-not-supported 通过终端启动.run 文件之前没有任何问题

    您是说以前版本的 CCS / CCS Theia 能够在相同的 Ubuntu VM 中成功运行吗?

    谢谢

    Ki

x 出现错误。请重试或与管理员联系。