This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:与 TI AUTOSAR 相关

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454816/tda4ve-q1-ti-autosar-related

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

如果我们要将 AUTOSAR 导入到现有的 ECU (如 TDA4VMeco)中、是否可以?

或者、这是否意味着我们的整个软件和算法需要重新设计?

我们是否需要一些工具来帮助导入 AUTOSAR? 例如、MATLAB Simulink。

您能否提供一些关于 TI AUTOSAR 的相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Tu:

    SDK 不支持 Autosar、有关这些问题、请联系 Autosar 供应商。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    移植 Autosar 是否只涉及 Cortex-R5F 的代码? 而且客户的 C7x、C66和 A72代码无需重新设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、是这样。   Autosar 通常在 R5F 上运行。  

    此致、

    Brijesh