This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:无法从 git.ti.com 获取源代码

Guru**** 2035740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454986/processor-sdk-am335x-unable-to-fetch-source-from-git-ti-com

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

我无法从 git.ti.com 下载 PROCESSOR-SDK-LINUX 存储库。 您能否确认这是一个已知问题?  另外、是否有一个网页允许我检查 git.ti.com 的当前已知状态(以便我知道是否因维护而停机)?

Git 克隆 git://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git
正在克隆到"PROCESSOR-SDK-Linux"...
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.207]:errno=连接超时

 

谢谢!

Pooja