This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 TDA4VM 上观察 CSI2的传输状态

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454640/tda4vm-how-to-observe-the-transmission-status-of-csi2-on-tda4vm

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:AWR2243

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们通过 CSI2将 TDA4VM 与 AWR2243连接、但现在我们无法  通过 v4l2在 Linux 上捕获 AWR2243雷达图像、v4l2被阻止在度量缓冲器上、

v4l2-ctl --verbose -d /dev/video2 --set-fmt-video=width=6144、height=256、pixelformat='RGGB'--stream-mmap=10 --stream-count=20、
因此、我们要通过读取寄存器来观察 TDA4VM 上 CSI2的传输状态、如何在 TDA4VM 上观察

但 TDA4VM 上出现内核严重错误、

e2e.ti.com/.../sk-am62a-lp-csi-2-rx-register-values-and-debug-info-for-an-image-sensor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  由于节假日、E2E 回复将从12月25日推迟到1月2日。 感谢您的耐心。

    在此期间、您能否分享以下详细信息:

    -您能分享项目详情和背景吗? 这里的终端客户是谁? 因此我们可以验证 TI 可以提供的支持级别。
    -这里使用的是什么 TI SDK? 此外、在 TI SDK 之上进行了哪些更改?
    -您是否 已确保正确处理更新? 请分享您是如何验证的?
    -另外,请分享完整的内核日志。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rao、我们是一级供应商、我们想使用雷达传感器 AWR2243作为图像传感器、因为2243具有 CSI2接口、已经与 TI FAE 共享了更多 bgs、SDK 是 ti-processor-sdk-linux-adas-j721e-evm-10_00_00_08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是演示项目还是客户项目。 如前所述、TI SDK 中不会验证对将雷达传感器用作图像传感器的支持。 另外、请提供关于其他问题的信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA4VM 中似乎没有重新安装任何封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果没有相关背景信息、我们将无法提供支持。 请提供先前主题中提出的问题的详细信息。 谢谢。