This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416T:TMS320C6416T:对 DSP 进行初始编程是否需要

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440990/tms320c6416t-tms320c6416t-is-it-required-to-initially-program-the-dsp

器件型号:TMS320C6416T

工具与软件:

我需要了解的是、对 DSP 进行编程最初需要用到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不理解这里的问题能够提供一个有用的答复。 请详细说明您要在此器件上尝试实现的目标。

    请注意、这是一款较旧的器件、因此该器件的所有可用资源都位于 TI.com 和 e2e.ti.com 上、因此请搜索相关资源、否则请帮助我们了解您的用例和问题。

    谢谢。此致、

    Rahul Prabhu