This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:如何调整 ETHFW 中的 ALE 分类器/策略器分区

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454988/faq-tda4vm-how-to-adjust-ale-classifier-policer-partition-in-ethfw

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

用户可配置的 ALE 分类器/策略器条目的数量在 ETHFW 中受到限制、方法是将它们划分为多个分区、如何调整这些分区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ETHFW 使 ALE 分类器/策略器分区对特定条目具有更高的优先级。 监管者将关注较高的匹配条目、因此具有较高的优先级。

    分区如下:
    分区1用于位于策略器条目->保留的10个条目顶部的 VEPA (高优先级)。
    Parititon-2用于 QoS、客户端自定义策略->保留20个条目。
    Parititon-3仅用于 MAC 端口->保留10个条目。
    分区4用于一般条目>55

    注意:  

    • CPSW5G/CPSW9G 具有96个策略器条目。
    • 请参阅 ethfw_api.c 文件中"gEthFw_policeerTablePartSize"中策略器条目的分区。
    • 分区配置 必须从高优先级(CPSW_ALE_POLITER_PARTITION_LEVEL_1)提供 到最低优先级(CPSW_ALE_POLER_PARTITION_DEFAULT)。

    因此、只 允许55名警察。 如果请求超出、将导致默认情况下添加策略器条目失败。

    对于 J784s4/TDA4VH 以外的其他分区1可以设置为0、因为仅在 J784s4上支持 VEPA 模式。
    此外、如果只有2个客户端、那么在 J784s4中分区1可以减少为2或3 (安全端为1)。
    此外、默认情况下没有客户策略器、您可以将分区2减少为0。
    此外、如果未 启用"仅 MAC 端口"、 也可以将 Partition-3设置为0。


    用户可以 
    使用"aleCfg.policerTablePartSize"从 ETHFW 主应用程序文件的 EthFw_initConfigParams()之后修改策略器表分区

    注意:

    假设上述 customPolicerTablePart 是自定义策略器分区的数组。