This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAP L-138

Guru**** 1952840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438259/omap-l138-omap-l-138

器件型号:OMAP-L138

工具与软件:

您好!

 现在我开始处理 OMAP L-138 MP、 中断模式下的 SPI 可提供此类代码示例。

谢谢、此致、

Venkata Naresh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从 TI.com 下载此器件的 SDK 软件:

    PROCESSOR-SDK-OMAPL138软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com 

    此 SDK 软件处于维护模式。 您可以在 DSP 和 ARM 上运行 RTOS、还可以选择在 ARM 内核上运行 Linux、因此请选择适当版本的 SDK 并查看使用 SPI 的用户指南。  

    谢谢。此致、

    Rahul Prabhu

x 出现错误。请重试或与管理员联系。