This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
在 Tda4VH 上运行应用时、我们的 vpac1 (但不是 vpac2)会出现一个数量级的减慢。
在应用修复程序以启用 HDMI 显示器的使用后、会发生这种情况。
我们的 SDK 是09.02.05、但您提供了一些修改:
c7x-mma-tidl_j784s4_10_00_05_00、mmalib_obj_C7120_10_00_00_09。
我们应用的修复程序位于以下文件中:
SDK_builder/vision_apps_build_flags.mak 行:116
ifeq ($(RTOS)、SafeRTOS)
ifeq ($(SOC)、j784s4)
BUILD_ENABLE_ETHFW=否
字节序
字节序
我们已删除第一个 ifeq (将 BUILD_ENABLE_ETHFW 设置为 NO)。
我们想了解 VPAC1与模块之间的相关性、并希望您为解决我们的问题提供帮助。
提前感谢、
Oren
EthFw off -> vpac1比 vpac2慢。
EthFw 开启-> vpac1 与 vpac2一样快。
谢谢
您好、Oran、
这没有解释。 如果 EthFw 关闭、则不会影响 vpac1性能。 当 vpac1比 vpac2慢时、它慢多少? vpac1和 vpac2的分辨率和其他参数是否相同? 是否使用 MCU2_0的以太网?
此致、
Brijesh
您好、Brijesh:
我是 Oren 的同事。 在我的 TDA4Vh 设置中、在 R5固件中禁用 ETHFW 时、我观察到 vpac1同样缓慢(我的设置中根本没有扩展以太网板)。
我转储了时钟树、以比较 A72侧启用和禁用 ETHFW 之间的差异。
我注意到为 main_cpsw0@c000000配置的时钟源500 MHz 和250 MHz 在分别启用和禁用 ETHFW 时不同(请参阅下面的屏幕截图)。
main_cpsw0和 vpac1之间是否有计时关系? ETHFW 为什么会影响 vpac1性能?
配置 vpac1和 vpac2时、系统控制器的行为是否有所不同?
谢谢!
Minh
尊敬的 Minh:
不应该是这样、但我们能否请回读为 VPAC1配置的时钟并确认其在720MHz 上运行? 您可以使用 SciClient 界面获取 VPAC1的时钟。
此致、
Brijesh
您好、Brijesh:
您是否可以共享 sciclient 命令以读回配置为 vpac1和 vpac2的时钟?
此外、为什么 ETHFW 会影响 A72侧更改 main_cpsw0@c000000的父时钟?
谢谢!
Minh
尊敬的 Minh:
不应该、EthFw 不应该影响 VPAC 性能、并且当 EthFw 未运行时会降低该性能。 这是非常奇怪的。
请使用
Sciclient_pmGetModuleClkFreq (TISCI_DEV_VPAC0、TISCI_DEV_VPAC0_MAIN_CLK、&freq);
以获得 freq 变量中的 VPAC0频率?
可以使用类似的机制来获得均匀的 VPAC1频率。
此致、
Brijesh