This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:如何在 am5718中配置 mmc3接口连接存储器功能

Guru**** 2552630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440962/am5718-how-to-configure-the-mmc3-interface-connection-memory-function-in-am5718

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: SysConfigPMP

工具与软件:

您好、专家们:

    我使用 TI 的 am5718作为处理器、SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-am57xx-EVM-04.03.00.05。

   因为它使用各种外设、例如片上 DDR/MAC_SDIO/MMC1/GPMC/QSPI/PRUST1_MII/UART、并且需要单独的 GPMC 数据线和地址线。 由于引脚冲突、这导致 MMC3更改为 MMC2以安装存储器 FEMDMW016G。
    我分析了原始 EMMC2的器件树配置、其中包括时钟配置、电源配置、引脚和延迟配置、许多参数不知道如何配置。
    您能否提供专家指导、说明在哪里可以找到相应的材料和示例?

      您能 告诉 我如何配置它们吗?
    非常感谢!