This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:如何使用 TI Vision SDK 3.04配置 h264 SPS (序列参数集)帧的 VUI 信息

Guru**** 1956055 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435770/tda2sx-how-to-config-vui-information-of-h264-sps-sequence-parameter-set-frame-using-ti-vision-sdk-3-04

器件型号:TDA2SX

工具与软件:

 如何   使用 TI Vision SDK 3.04配置 h264SPS (序列参数集)帧的 VUI 信息。

 

平台:  TDA2SX

 SDK 版本:  TI Vision SDK 3.04   

 H264编码器 HDVICP2版本: H264ENC_TI DEV.500.V.H264AVC E.IVAHD.02.01.09.01

根据 h264_Encoder_HDVICP2_UserGuide.pdf、 我  尝试修改了 enclink_h264_set_static_params 函数代码。     

H264 SPS 帧中仍然没有 VUI 信息。

enclink_h264_set_static_params 的代码如下所示

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
static Int enclink_h264_set_static_params(IH264ENC_Params * staticParams,
EncLink_AlgCreateParams *
algCreateParams)
{
/* Initialize default values for static params */
*staticParams = H264ENC_TI_PARAMS;
/* Both width & height needs to be align with 2 bytes */
staticParams->videnc2Params.maxHeight =
VpsUtils_align(algCreateParams->maxHeight, 2);
staticParams->videnc2Params.maxWidth =
VpsUtils_align(algCreateParams->maxWidth, 16);
staticParams->videnc2Params.maxInterFrameInterval =
algCreateParams->maxInterFrameInterval;
staticParams->videnc2Params.inputContentType =
algCreateParams->inputContentType;
staticParams->videnc2Params.inputChromaFormat =
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在解锁该线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何解锁该线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该主题已解锁..

    此致、

    Brijesh

x 出现错误。请重试或与管理员联系。