This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:无法调试 OSPI 闪存示例代码

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454233/processor-sdk-am62x-unable-to-debug-ospi-flash-example-code

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:SysConfigUNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队成员:

我无法调试和检查 AM62x GP 板的闪存读取/写入擦除功能。 请帮助我如何运行代码和检查示例代码。  

其显示了一条声明、指出 DDR 未初始化。  

另请澄清 OSPI 是否无法由 M4内核和 NoRTOS 访问、而只能通过 R5内核和 FreeRTOS 访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ws feng 说:
    我无法调试和检查 AM62x GP 板的闪存读写擦除功能。 请帮助我如何运行代码和检查示例代码。  [报价]

    您的电路板是否为定制电路板? 或 TI EVM?

    另外、您如何初始化 SoC? 您将使用此处列出的多种方法中的以下哪种方法: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/10_01_00_33/exports/docs/api_guide_am62x/EVM_SETUP_PAGE.html#EVM_FLASH_SOC_INIT

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    您的电路板是定制电路板吗? 或 TI EVM?[/QUOT]

    我正在使用 AM62x SK EVM (GP 板)

    另外、您是如何初始化 SoC 的?

    我已使用 SD 卡引导模式进行初始化、

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    例如、在 SysConfig 工具中为 M4F 应用程序启用 OSPI 和闪存模块等等

    如何使用 SysConfig? 如果我为具有 NoRTOS 的 M4导入空工作区、则在 SysConfig 中看不到 OSPI

    谢谢。此致、

    Hamsa Lakshmanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamsa:

    感谢您的答复。

    我在 SysConfig 中看不到 OSPI

    是的,这是全部的重点。 将无法在 SysConfig 中看到的内容、因此需要进行更改。

    作为参考、最近对于 AM62A、添加了 OSPI MCU 访问、我与您分享了为使 MCU 能够访问 AM62A OSPI 而进行的提交。 您也可以尝试模拟 AM62x 的更改。

    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/commit/97d72185ef2

    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core-k3/commit/b8d4049ecfc

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamsa:

    [报价 userid="59876" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454233/processor-sdk-am62x-unable-to-debug-ospi-flash-example-code/5580943 #5580943"]

    我正在使用 AM62x SK EVM (GP 板)

    另外、您如何初始化 SoC?

    我已使用 SD 卡引导模式进行初始化、

    [报价]

    您能否改用 UART uniflash 进行初始化? 然后继续测试您想要的应用?

    此致、

    Viabhav