请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VE-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS65223、 TDA4VM、TDA2、TDA4VL
工具与软件:
你好。
我们最近计划从 J721E 迁移到 TDA4VE。 我们观察到、评估板中包含的 PMIC 为 TPS65223 (以前的修订版 TPS6593)、但 SBL 中似乎没有提及任何 API 来使用该 PMIC、SDK 代码的任何部分也没有提及。
我们知道、"SocLate"初始化是在 TDA4VM 的 SBL 中完成的、更改了 AVS ("SBL_SetupPmicCfg")中的某些值、但在 TDA4VE SBL 中却不同。
为什么在 TDA2、TDA3和 TD4 SBL 实现中通常没有对 SBL 的 PMIC 进行任何调优?
有没有任何涵盖该 PMIC 的驱动程序(PDK 或 MCU_PLUS)?
谢谢。