请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
您好!
我的客户恰好在 AM6254上进行大规模生产之前。
是否可以在生产产品中像现在一样使用出厂 MAC 地址而无需重写?
谢谢!
Gr
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我的客户恰好在 AM6254上进行大规模生产之前。
是否可以在生产产品中像现在一样使用出厂 MAC 地址而无需重写?
谢谢!
Gr
您好、 GR、
感谢您的提问。
[quote userid="524012" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1452997/am625-am6254-s-mac-address-that-programed-in-factory 能否将工厂 MAC 地址用在生产产品中而无需重写?有什么理由怀疑这里?
此致
Ashwani
尊敬的 Ashwani:
感谢您的支持。
有疑问的原因是什么?
我想知道客户是否需要 从 IEEE 获取产品的 MAC 地址(我认为这是客户产品的标识)?
此致、
Gr
您好、GR:
客户将使用什么操作系统进行基于 AM6254的定制设计?
有关与大规模生产相关的 MAC 地址的简要说明、请参阅以下常见问题解答。
如果您有其他问题、敬请告知。
-道林