This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我正在使用 multi_cam 从 CSI0上的4个摄像头接收图像。
当我删除一个摄像头并在 multi_cam 中使用"s"时、我无法访问图像。
它似乎卡在 vxQueryImage API 上。
当我重新连接摄像机时、multi_cam 会返回至其正常状态。
是否有改进此行为的方法?
您好!
在 SDK 中、即使在一个摄像头断开连接的情况下、multicam 也会持续流式传输。 我正在尝试弄清楚您的代码中有哪些更改阻止了这种情况。
检测到重新连接的部分不是多摄像头 SDK 演示的一部分。 以便帮助我了解您对演示所做的更改。
此致、
Nikhil
您好、Nikhil:
我们将该程序设计为禁用交互模式、并在 APP_RUN_graph 中添加了 save_debug_images、以允许程序以固定的间隔保存图像。 但是、我们发现移除摄像头会导致程序停止保存图像。
所以我们做了一个实验:
1、在启用交互模式的同时,使用定时器检查帧,程序仍可以"保存"图像,即使删除相机后。 但所有保存的帧都停留在前一帧上、并且来自 Connect 摄像机的帧未更新。
2.此时按"x"退出 multicam 程序,导致程序崩溃
3.重新连接已移除的相机,日志显示其他相机的帧计数已丢失。
随附的是测试图像。 可以看到,删除一个摄像头后,没有任何摄像头更新其帧超过第23个图像。
您好、Nikhil:
您是否有解决此问题的解决方案?