This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS20颜色主题选择和/或精细着色

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451352/ccstudio-ccs20-color-theme-selection-and-or-fine-coloring

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

看起来像是现代 vscodium/vscode 主题不能与 CCS20/Theia 一起使用。

如何更改语言元素颜色?
使用可从 settings.json 轻松强制实施的 vscode、如所示

"editor.tokenColorCustomizations": {
"[*Dark*]": {
"comments": "#9bc988",
},
},

但我找不到 CCS/Theia 的等效值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    看起来像现代 vscium/vscode 主题不能与 CCS20/Theia 一起使用。

    是的 CCS 20在主题方面有一些限制。 我需要跟工程部门跟进,看看这是否可行。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CCS 20在主题方面有一些限制。 我需要与工程部门跟进,看看这是否可行。[/报价]

    对于 Theia IDE、CCS 20基于以下 IDE、这似乎是一个已知的限制: https://github.com/eclipse-theia/theia/issues/8060

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eclipse 团队具有这种独特的能力,可以继续挑选好的和辉煌的想法,使它提供给更广泛的观众,并将它变成一只瘸腿的鸭子。 很明显、在这么大的规模上做并不容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是令人失望的。 我们希望将我们自己的定制改进添加到主题的工作方式中。 希望这将是一个适当的选择。