This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:将 syscfg 从构建配置中排除不符合 n&&&'是否似乎未保存到该工程中?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455063/ccstudio-excluding-syscfg-from-a-build-configuration-doesn-t-seem-to-be-saved-to-the-project

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

你好。 我的项目具有适合不同电路板的不同构建配置。 每个都有一个 syscfg、一个用于 LaunchPad 板、一个用于我们的轮盘板。

对于每个 syscfg、我可以选择不包含它的编译配置、如下所示。 问题是、当我退出 CCS 并重新打开它时、这些设置似乎无法保存、并且在我重做此设置之前会发生 syscfg 冲突。 如何才能保留这些设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您使用的是哪个版本的 CCS、我在 CCSv12.8.1的安装中进行了快速测试、测试结果适合我。

     您的项目看起来受源代码控制。   我在项目图标右下角看到了一个小指示符。

    我怀疑 CCS 在退出时无法写入项目文件。 特别是.cproject 文件。

    如果您更改其他内容(如编译器选项)、它会在退出时保存吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的投入。

    版本:12.8.1

    < >

    不、什么都得救。

    你的回复让我深入探讨了.cproject 文件、最终找到了这个问题。

    在我的".cproject"文件中、有2个用于"Debug - Wheel"的构建配置。 第一个似乎是在我进行更改时更新的、但第二个(意味着在文件中稍后)是在打开工作区时加载的文件。 我不知道我是如何使用文件中的2个相同配置结束的;在 CCS 中只有一个配置作为构建配置列出。

    在.cproject 中删除第二个副本解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    这对我来说是一个新的。 很高兴听到您能够解决问题。

    此致、

    John