This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:安全启动

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453808/processor-sdk-am64x-secure-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

您好!

我的客户正在开发 AM6xx。

我可以对安全启动有疑问吗?

1.

我认为、如果使用 SBL +**.appimage (MCU+SDK)、所有二进制文件都可以加密。 (安全性为 x.509cert +代码加密)

但如果使用 Linux、我们只能加密 ATF、OPTEE。 加密不支持 U-boot/SPL 和内核映像二进制文件。 (安全性仅为 x.509cert)

是这样吗?

2.

您是否有计划支持加密 U-boot、SPL 和内核映像(二进制)?  

3.

如果1是正确的、我认为它具有安全方面的基本知识。

因为安全术语仅是 x.509证书,所以主代码不加密。

或者,这是否意味着它是足够安全只检查代码的哈希与 x.509证书中的图像哈希??

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、
    总的来说、有两个方面:
    -完整性通过 signatuere 认证
    -通过加密/解密保密
    Linux SDK 当前支持安全启动、仅用于通过签名身份验证进行的完整性检查、而不用于二进制解密。
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您提供的信息。

    Linux SDK 当前仅支持通过签名身份验证进行完整性检查的安全引导、但不支持二进制解密。

    我知道 Linux SDK 不支持解密。

    ATF 和 OPTEE 没有加密? 是否仅为 x.509证书?

    ——

    而且、它是否足以确保设备安全、通常只进行签名验证(x.509)?

    如果您能告诉我是否有关于安全风险的文档、我将不胜感激。

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、
    ROT (信任根)安全启动是从片上引导 ROM 验证第一级用户引导加载程序开始建立的、其中引导加载程序的完整性通过签名身份验证进行验证。 安全启动链可以通过验证下一级软件二进制文件的引导加载程序等(如有必要)扩展...

    其中一个基准是通过 Chrome 操作系统中的签名身份验证在完整性检查时验证启动
    https://www.chromium.org/chromium-os/chromiumos-design-docs/verified-boot/
    https://www.chromium.org/chromium-os/chromiumos-design-docs/verified-boot-crypto/

    此致!  
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    非常感谢您提供的信息。

    我理解。

    此致、

    Gr