This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM UART0RX 上拉

Guru**** 2543960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451549/tda4vm-tda4vm-uart0rx-pull-up

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你好、专家   

SDK8.2 QNX+RTOX  

我们将 UART0-RX(AB2)设置为上拉、并通过测量结果发现电压仍然为0

读取 padconfig121寄存器、结果为0x00050007

请帮助检查设置是否正确



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以在将 Padconfig 寄存器设置为 0x00070007后进行测试?

    由于您要设置为上拉、您还需要启用位17。 请告诉我您的结果。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电平转换芯片阻止我的 UART 被拉高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在将 Padconfig 寄存器设置为 0x00070007时仍遇到问题?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、您可以关闭案例