请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62A-LP 工具与软件:
您好、专家!
工程社区、您好!
我正在尝试MCAN 在上激活 SK-AM62A-LP 组成 PROCESSOR-SDK-LINUX AM62A (版本:10.00.00.08) 、但我找不到网络接口下列出的任何 CAN 接口。
采取的措施
-
遵循以下链接中提供的指南:
-
已启用 MCAN 器件树叠加、如上述文档中所述。
Hit any key to stop autoboot: 0 => setenv name_overlays ti/k3-am62x-sk-mcan.dtbo => boot
-
已使用检查接口
ifconfig -a、但未列出 CAN 接口。
执行
- 电路板: SK-AM62A-LP
- SDK 版本: PROCESSOR-SDK-LINUX AM62A 10.00.00.08
观察结果
下面是我运行的某些命令的结果:
ifconfig -a
root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# ifconfig -a
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 1c:63:49:17:1f:a5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 19 bytes 2253 (2.2 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 19 bytes 2253 (2.2 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
dmesg | grep m_can
(无输出)
candump can0
我的设置或配置中可能缺少什么? 是否还有其他步骤来确保MCAN0在我的电路板上被识别和激活?
非常感谢您提供任何建议或指导!