This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:IBIS 与 MIPI 信号

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454970/am62a3-q1-ibis-with-mipi-signal

器件型号:AM62A3-Q1

工具与软件:

您好!

IBIS 模型对于 MIPI 信号显示为"NC"。

下面是使用的模型。

能否使用 Buffers..ASAP 为该接口提供更新的模型?

谢谢。此致、

Sathish Raja C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sathish Raja

    感谢您的提问。

    您是否有机会检查 AMI 模型?

    AM62Ax Sitara AMI 模型

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下载时的链接显示.exe 文件。

    我们需要安装应用才能访问 IBIS-AMI 吗?

    我们没有任何现成的用于 MIPI-CSI 0/1接口的 IBIS-AMI 模型..如果有任何可用的模型、请发送给我。

    谢谢。此致、

    Sathish Raja C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sathish Raja

    谢谢你。

    我们是否需要安装应用程序才能访问 IBIS-AMI?

    有。

    我们没有任何适用于 MIPI-CSI 0/1接口的现成 IBIS-AMI 模型..如果有任何可用模型、请寄给我。

    我需要向仿真专家核实。

    仿真专家将休假至1月12日

    请预计回复延迟。

    此致、

    Sreenivasa