This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:在 sdk9.2上配置8GB DDR、但 Linux 内核引导失败

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451372/tda4ve-q1-configure-8gb-ddr-on-sdk9-2-but-linux-kernel-boot-fail

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的 SDK 是 TDA4VE SDK 9.2。  我们使用8GB DDR、并在 u-boot 中将其配置为补丁文件(请参阅附件)。 Linux rootfs 是 Tiny FS。 可以运行 sdk8.4 Linux 内核。 但无法运行 sdk9.2 Linux 内核。 它被日志"[  0.000000]软件 IO TLB:区域编号2阻止。"

u-boot 补丁如下所示:

e2e.ti.com/.../uboot.patch.txt

sdk9.2 Linux 启动日志如下所示:

e2e.ti.com/.../sdk9.2_5F00_linux_5F00_log.txt

 关于 Linux 的内存 DTS 如下所示:

e2e.ti.com/.../0044.k3_2D00_j721s2_2D00_rtos_2D00_memory_2D00_map.dtsi.txt

此致

Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    如何解决上述问题?

    此致

    Hawayi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     E2E 回复将因 TI 假日(圣诞节)而延迟。 感谢您的耐心。