This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 QNX+RTOS 编译过程中、在 libc 库中存在未定义变量的问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1454309/tda4vh-q1-the-issue-of-undefined-variables-in-the-libc-library-during-the-qnx-rtos-compilation-process

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

您好、

     我目前正在使用 TDA4VH 开发板尝试运行 QNX+RTOS。 我使用 qnx800 SDP、SDK 为 RA 和 QA 版本10.0.05。 设置好环境后、当我在 SDK_builder 中执行 make_sdk.sh 时、将出现以下错误:

 我知道这个宏定义应该位于 libc.so 库中。 如何解决此编译问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有看到我们何时构建 SDK、因此您可能缺少某些内容。 您能否分享您为开发 TI PSDK QNX 所采取的详细步骤、以便了解您缺少什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将逐步关注图像中的文档。

    未定义的宏 PROCMGR_AID_KEYDATA 是 libc 库的一部分、编译时发生错误 psdaqa。 理论上、应使用 QNX 交叉编译工具、所需的库是由 QNX 或 TI 提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    libc 库是 QNX SDP 8.0的一部分。  

    我们知道您参考的文档。 不过、您可能错过了一些步骤、因此我们不清楚如何评论。  因此、请分享您的 详细步骤和日志、以便我们进一步提供帮助、或者您可以直接联系 BlackBerry QNX 以获得支持、因为它是他们的库的一部分。

    此外、您可以查找在文件路径中定义的内容  /target/qnx/usr/include/sys/procmgr.h  第136行。

    谢谢。